This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767-Q1:TLV767- Q1

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080073/tlv767-q1-tlv767-q1

部件号:TLV767- Q1

您好,

您能否 分享 Vin (输入电压)= 6.5V 的接地电流与输出电流图? 数据表中提到了它,但对于不同的 VIN 条件。请参见图像

此致,

阿杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    我们没有 VIN = 6.5V 外壳的数据,但如果看图6-5,您可以看到接地电流与 VIN 没有很大的变化,因此图6-7和6-8非常接近您的预期。

    此致,

    尼克