请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS1HB16-Q1 “线程”中讨论的其它部件: TPS1HA08-Q1, TPS1HB08-Q1, TPS1HB35-Q1
大家好,团队
您能否建议如何计算 TPS1HB16-Q1或 TPS1HB35A-Q1的8.5A 连续电流的最高环境温度?
数据表中描述了典型的7A (Ta=70degC)。
8.5A 连续电流时最大 Ta 为多少?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
您能否建议如何计算 TPS1HB16-Q1或 TPS1HB35A-Q1的8.5A 连续电流的最高环境温度?
数据表中描述了典型的7A (Ta=70degC)。
8.5A 连续电流时最大 Ta 为多少?
此致,
您好,筑山
对于大于7A 的电流,我们建议使用 TPS1HB08-Q1和 TPS1HA08-Q1。 这些 P2P 产品专为更高的直流电流而打造。
要计算特定设备的最高环境直流温度,您可以使用功耗公式进行计算。
根据对数据表规范所做的相同假设,考虑到设备的加热并避免意外热关闭,8.5A 时的耗散功率将约为3.43瓦。 这意味着 TPS1HB16-Q1可支持8.5A 的最高环境温度为:
150-(3.43*34.3)= 32 C
TPS1HB35-Q1将进一步降额。 对于高于7A 的直流电流,我建议使用 TPS1HB08-Q1或 TPS1HA08-Q1。
谢谢,
Shreyas