“线程”中讨论的其它部件: UCC28782, UCC24612, UCC28781, UCC28742
你好,团队
有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!
客户正在寻找高密度60W IC 解决方案!
规格:
VIN 90V~264V
VO 12V 5A
1.请帮助建议 TI 解决方案,谢谢
2. UCC28740是一个好的解决方案吗? 我已经开 过 WEBENCH, 但效率只有78%
我还知道 UCC28782,除了这一点,还有什么建议吗? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,团队
有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!
客户正在寻找高密度60W IC 解决方案!
规格:
VIN 90V~264V
VO 12V 5A
1.请帮助建议 TI 解决方案,谢谢
2. UCC28740是一个好的解决方案吗? 我已经开 过 WEBENCH, 但效率只有78%
我还知道 UCC28782,除了这一点,还有什么建议吗? 谢谢
你好,团队
我是否知道我们在这个项目中有一个好的解决方案? 谢谢
您好,
您的效率规格是什么?
您所做的设计是用于标准输出整流器。 您可以使用同步整流器 FET 将效率提高3到5 W。 这将使效率提高 5到8%。 您可以将 UCC24612 SR 驱动程序与 UCC28740配合使用来完成此操作。 这将使效率提高到81%到85%。
如果他们需要比 UCC28740和 UCC24612更高的效率,则使用零电压切换可以达到 UCC28782或 UCC28781。
此致,
你好,迈克
谢谢你
我能知道 UCC28740 和 UCC28742之间的推论吗?
哪一项是我们的主要建议部分? 谢谢
您好,
UCC28740具有内部 JFET 启动电路,其中 UCC28742需要涓流充电电阻器来启动。
两台设备都已使用,但 UCC28742的价格更低,因为它没有内部 JFET 启动电路。
此致,