This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:热插拔 TPS2491错误的重试模式

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078738/tps2491-hotswap-tps2491-wrong-retry-mode

部件号:TPS2491
“线程:测试”中讨论的其它部件,

尊敬的团队:

我们的客户在 OCP 测试中遇到以下问题:  

移除过电流负载后。 电源无法正常恢复。
需要拉动插销。 高和低牵引将恢复正常。

您能否指导您如何解决此问题? 非常感谢!  

请参阅下面的示意图

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, Jimmy,

    从 OCP 事件恢复时,负载可能大于 PLIM 的设置值。 如果是这种情况,设备将继续无法重新启动。 我们需要检查卸载时的负载值。

    负载类型是什么?

    输出处的所有负载都被移除后,系统是否能够重新启动?

    您能否填充设计计算器并将我发送给我进行审核。  TPS249x8x 设计计算器版本 B (版本 j)

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    我们感谢您的大力支持!

    负载类型是什么? ==>重阻载荷
    输出处的所有负载被移除后,系统是否能够重新启动?=>是,我们移除了所有输出。只有系统保持为[系统为3W]。

    TPS2491电源通道电流如下所示。
    我们将保护电流设置为5A,但在过载后。
    它将在2.8A 时保护。2.8A 是 EC_Cap 的 chagrin 电流。

    e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B-_2800_1_2900_.XLSX

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    在启动或过载后重新启动期间,设备会根据设定的功率限制值限制负载电流。 如果要以5A 负载开始,请将 PLIM 增加到54V*5A =270W。 它将增加 FET 的压力并降低 SOA。 当前 FET 不支持,我们需要像 psmn4r8-100bse 那样选择更强的 SOA FET。

    请使用最终应用负载进行测试,并使用热插拔的 PGOOD 启用负载。

    此致,Rakesh