This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078832/ucc28600-searching-ti-solution

部件号:UCC28600

大家好,团队

有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!

客户端正在寻找 AP8270的替代 产品。

https://www.chipown.com.cn/en/rmproinfo/157/187.html

规格如下:

VIN: 90V ~264V

VO = 12V

IO=5A

频率= 100kHz 上升

请帮助建议 TI 解决方案,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo:

    感谢您的提问。

    我认为 UCC28600是一个很好的竞争对手。  

    此致,  

    韦斯利