请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28600 大家好,团队
有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!
客户端正在寻找 AP8270的替代 产品。
https://www.chipown.com.cn/en/rmproinfo/157/187.html
规格如下:
VIN: 90V ~264V
VO = 12V
IO=5A
频率= 100kHz 上升
请帮助建议 TI 解决方案,THX