This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:开关电容器输入/输出上无 MLCC 去耦电容器

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077856/lt1054-no-mlcc-decoupling-capacitors-on-switched-capacitor-inputs-outputs

部件号:LT1054

您好,

在上述开关电容器调节器上,此处的数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lt1054.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1645026898519&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.co.uk%252F 显示了为开关电容器推荐的电容器,输入和输出电容器都是钽,因为 ESR 特性良好。  

为什么钽优于 MLCC 电容器,为什么用于旁路的 MLCC 电容器(100nF)不用于示例设计? 转换器是否需要一定数量的输出 ESR (对于 MLCC 来说太小)? 还是因为25kHz 的开关相对较小?

另一个注意事项是,与开关电容器串联放置的电阻器需要在什么位置? 如果我只打算从-5V 电源中得出10mA 的值,最好还是将电阻器放电? 如果电源中的功耗太高,那么在此处放置0r 0805电阻器以焊接10R 是明智的吗?

最后,如果您将调节良好的5V 输入转换为5V 反向直流信号以提供运算放大器负极轨,是否需要调节? 即使不是必需的,是否仍建议在输入电压具有瞬变等情况下保持输出电压的良好调节?

此致,
乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的帮助。 电容器不一定是钽电容器,陶瓷电容器也很好,总的来说,我建议检查您正在考虑的电容器盖数据表,并选择 符合您设计要求(性能,成本等)的电容器。  当您谈论电阻器与开关电容器串联时,您的意思是否如数据表第15页的图16所示? 在这种情况下,通常最好使用0欧姆占位符。 我很期待你的回答。  

    此致,  
    EM