This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:PWM 和功能安全功能

Guru**** 2511535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077263/tps27s100-pwm-and-functional-safety-capability

部件号:TPS27S100
“线程: TPS1H100-Q1测试”中讨论的其它部件

你(们)好  

客户对 TPS27S100有疑问,请参阅以下项目。

"

1. TPS27S100部件是否可以由 PWM 驱动?TPS1H100-Q1有一个输入引脚,声称它可以执行高达2khz 的驱动频率,但 TPS27S100没有说明任何有关 PWM 的信息。

2.对于 TPS27S100B, 客户想知道它是否在未来任何时候都能实现功能安全的路线图上。 据他们称 ,在发布后,类似的部件(TPS1H100-Q1)也添加了此类部件。 他们希望类似的情况也会如此。

"

关于第一项 ,我在论坛上读到,只要 PWM 低于1kHz,TPS27S100就可以由 PWM 驱动,请确认,参考: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970317/tps27s100-finding-right-component-to-control-12v-30watt-heater)

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    感谢您的帮助。 让我尝试回答这个问题。

    1.是的,零件可以由 PWM 驱动。 它的切换频率高达2kHz。 某些限制可能来自热,因为如果电流过大,则开关损耗可能会占主导地位。 确保客户在测试板或 EVM 中使用高频 PWM 切换进行测试。

    2.感谢您的提醒。 当我们获得有关此部件的功能安全能力的更多信息时,我将与团队沟通并向您提供最新信息。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    感谢您提供相关信息,我们期待您提供 IC 功能安全功能的最新信息。

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    与小组确认后,您可以使用 TPS1H100-Q1的 TPS27S100功能安全文档,只要该软件包相同(TPS27S100有两种不同的软件包)。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    爱知