请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS55288 我用 TPS55288创建了一块电路板,并非常密切地遵循所有设计考虑以及布局指导,PCB 非常紧凑,一切都符合最初的预期。 TPS55288正确响应 I2C 命令,将输出电压设置为所需值时没有问题。 当我关闭电源并重新打开电源时,就会出现问题。 前几次,什么都没有发生,而且很突然,芯片停止运行,要么将输出永久地短路到地面,要么停止通信,要么变得非常热,不输出任何东西。
我已经准备好了10个多氯联苯,在我迄今为止测试过的4个多氯联苯中,所有4个都以几个电源循环后描述的方式之一失败。
我不确定我应该寻找什么...
是否有可能在寄存器中写入错误的值并对芯片进行欺骗或使其变得不稳定或有什么问题? 这是可能的吗?
谢谢。