This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:MR 重置

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077729/bq25150-mr-reset

部件号:BQ25150

大家好,团队

在第24页的 DS 中,它说

在 MR 降低后和 MR_HW_RESET 计时器到期前,主机可以随时更改重置行为。 可能
但是,不要将其从另一种行为更改为硬件重置(电源循环/挂图),因为硬件重置可能是
在整个过程中,受其他条件要求(如 VIN 存在)(由 MR_RESET _VIN 位控制)的限制
按下按钮的整个持续时间。

这是否意味着:

  • 我可以在硬件重置阶段(按 P1)更改 bq25150寄存器,但硬件重置行为除外(硬件重置后进入发运模式,…)?
  • 我们可以通过将寄存器 ICCTRL1 (0x036)中的 B7-6设置为2b01来中止硬件重置吗?
  • 硬件重置后,bq25150寄存器是否设置为默认状态?

谢谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,  

    • 是的,您可以在按下 MR 时更改 BQ25150寄存器。 当 MR 保持低电平时,您不能从另一种行为更改为硬件重置(电源循环/挂图)。   
    • 是的,主机可以通过将 ICCTRL1寄存器中的 B7:6设置为2b01来中止硬件重置。  
    • 是的,寄存器将在硬件重置后返回默认状态。  

    此致,  

    阿雷利斯·格雷罗