This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:查找负输入和负输出解决方案

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076431/tps63700-finding-negative-input-and-negative-output-solution

部件号:TPS63700

尊敬的团队:

我们是否有 针对负输入和负输出的解决方案?

客户有2个要求:

1,VIN=-18V,VOUT =-12V 或-15V,Iout = 2A  

2.VIN=-60V,Vout=-15V~-50V (可通过数字接口调出输出,如 I2C),Iout=1.5A

谢谢你。

此致,

辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy,您好!   

    我认为您应该向 BSR 团队寻求帮助。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tao,

    感谢您的建议。

    此致,

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy,您好!  

    你很受欢迎,祝你好运。

    此致