请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS62840 您好,
我正在考虑使用 TPS6280为某些蜂窝模块供电。
该模块需要200µF Ω 接通电源,但由于脉冲电流的空间很小,我想使其300µF Ω 甚至400µF Ω。
问题在于 TPS62840中指定了 Cout 最大值40µF。
我该怎么办? 也许使用一些铁氧体磁珠形成第二级滤波器?
如果有任何提示,我们将不胜感激。
祝你度过美好的一天!
托马斯