This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628510:推荐的 SS/TR 引脚和最小电压

Guru**** 2511895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081546/tps628510-the-ss-tr-pin-recommended-and-minimum-voltage

部件号:TPS628510

你好,团队

适用于使用电压跟踪的应用。

数据表提到 ,SS/TR 上的电压上升到0.6 V 会根据0.6 V 反馈电压来提高输出电压,

但对于数据表中的示例原理图,器件2的 SS/TR 引脚上的电压仅为0.58V,而来自 SS/TR 的电流跨 R6的电流使其略高于0.6V。

这是否意味着 SS/TR 上的电压至少应为0.58V 才能正常工作? 该针脚的推荐电压和最小电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的提问。

    为了获得安全的设计,我的目标是在 SS/TR 引脚上获得0.6V 的电压。

    诚然,引脚泄漏电流会导致小幅附加压降,以补偿小幅不匹配,但设计者应尽可能匹配反馈电阻器分频器。

    如果您还有其他问题,请再次询问。

    谢谢,

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯特凡诺  

    非常感谢您的回答! 在此处添加一些问题。

    SS/TR 引脚上的电压是否有推荐值?

    我认为只要 SS/TR 引脚上的电压介于0.6V 和 Vin+0.3V (绝对最大值)之间,设计就会很好,这种理解是否正确?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    您所说 的绝对最高评级应该可以接受。

    但请考虑,如果与 FB 电阻器分流器相关的 SS/TR 引脚上的电阻器分流器不匹配,则输出电压的上升时间也会不匹配(因此,您将不再处于电压跟踪状态)。

    谢谢,

    斯特凡诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯特凡诺

    您能否详细描述一下 SS/TR 上的电压如何影响 Vout 的上升时间?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    请参阅设备数据表的第9.4.7节(采用 SOT583封装的 TPS62851x 2.7-V 至6V,0.5-A / 1-A / 2-A 降压转换器数据表(修订版) a)(TI.com)

     内部软启动电路在启动过程中按比例控制输出电压斜率,与外部电容器 CSS 成比例。

    当设备在电压跟踪中运行时(第10.3.1节):

    ' TPS62851x 遵循应用于 SS/TR 引脚的电压。 SS/TR 上的电压斜升至0.6 V,根据0.6 V 反馈电压斜升输出电压。 跟踪设备1的3.3 V,以便两个导轨同时达到目标电压,需要在设备2的 SS/TR 上使用一个电阻器分压器,该分压器与设备1的输出电压分压器相等。”

    这就是为什么我们应该匹配两个电阻器分压器(在设备2的 SS/TR 和设备1的 FB 分压器上)。

    如果不发生这种情况,则两个输出电压的上升时间不会相同。

    如果您还有其他问题,请再次询问。

    谢谢,

    斯特凡诺