请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ79666-Q1 我在看 BQ79666-Q1引脚描述时发现,AVDD 引脚是一个5V 稳压输出,用于为内部模拟电路供电。 数据表显示 ,我必须用 一个电容器绕过此引脚连接到 AVSS。 但是,我是否也可以用它来向外部电路(如电流传感器)提供5V 电压,或者我是否必须使用外部直流-直流转换器? 我仍将绕过 AVSS,但同时将引脚连接到传感器的5V 输入。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在看 BQ79666-Q1引脚描述时发现,AVDD 引脚是一个5V 稳压输出,用于为内部模拟电路供电。 数据表显示 ,我必须用 一个电容器绕过此引脚连接到 AVSS。 但是,我是否也可以用它来向外部电路(如电流传感器)提供5V 电压,或者我是否必须使用外部直流-直流转换器? 我仍将绕过 AVSS,但同时将引脚连接到传感器的5V 输入。