This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:数据表中的确认 I2C 规范

Guru**** 2504255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081111/ucd3138064-confirmation-i2c-spec-in-datasheet

部件号:UCD3138064

大家好,

我正在为我的客户寻求帮助。

由于 I2C 规范定义了最低 I2C 速度的10kHz,但我检查 UCD3138064数据表中没有对此进行说明(下图)。

我可以确认 UCD3138064器件是否支持10kHz~400kHz I2C 速度的所有范围?  

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    064只是一个控制器,因此它决定时钟速度。  因此,可以选择额定100 KHz 和额定400 KHz。  请注意,时钟的上升时间实际上会降低速度,因为它看起来像是 UCD 的时钟延伸。  这意味着精确频率将比额定频率低一点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩,您好!

    我看到你在说什么。 非常感谢。

    但是,客户使用064与系统进行通信。  通信频率为10kHz~400kHz。

    在这种情况下,设备064将无法以10kHz 的频率进行通信,我是否正确?

    或者 它可以用于10kHz 通信,没有任何问题? 请允许我再次确认  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny,您是在谈论 UCD 上的 I2C 接口还是 PMBus/I2C 接口。  我以前说过的内容仅适用于 I2C 系统,它只是控制器(主控制器)。  在外设(从属)模式下使用的 PMBus/I2C 接口当然可以以10 KHz 的频率运行。   我使用的是控制器和外设,而不是主控制器和从控制器,因为这些是我们现在使用的新名称,使我们的术语更加亲切,更不那么具有攻击性。