This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525B:输出占空比未出现#39;t 更改问题

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2525B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081601/uc2525b-the-output-duty-cycle-didn-t-change-issue

部件号:UC2525B
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你好,团队

客户对使用 UC2525B 时出现的一些问题表示关注。

它们在 PIN2中增加了恒定的5V 电压,引脚1电压从1V-5V 变化,但输出占空比没有任何变化。

他们想知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    UC2525B 是一个电压模式 PWM 控制器,因此它只需将 COMP 与 CT 斜坡进行比较即可生成占空比。 如果您有有效的 CT 斜面(引脚5),请在 COMP (引脚9)和 INV EA 输入(引脚1)之间连接10 kΩ,确保 SS (引脚10)为5V, 然后,您应该能够改变 EA 非反相输入(引脚2)的电压,并观察占空比的变化。 开放式环路测试配置在 UC2525B 数据表第7页中给出

    此致,

    史蒂夫·M