This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61028:TPS61028稳定性

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61028, TPS61020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071971/tps61028-tps61028-stability

部件号:TPS61028
“线程: TPS61020测试”中讨论的其它部件

您好,是否可以帮助您支持此增强 IC 问题?   

当我设计 TPS61028升压转换器时,钽(10uF C202 T491A106K016ATAUTO,7欧姆 ESR@250C 100kHz)与某些 MLCC (完全为32.4uF,电容可能增加)同时用于整个电路上的+5V 升压输出。

主要应用条件如下:

  1. 输入电压3.3V,输出5V
  2. 负载电流范围为50mA 至250mA  

我还注意到了有关电容器选择的一些信息,在TPS61028数据表第16页中,有一些关于输出电容器的特殊说明,建议使用与 MLCC 平行的钽电容器。 看来只有 ESR 总体较低的 MLCC 可能会带来不稳定问题。  电容器的 ESR 为零。

 

我的问题是:

  1. 变频器反馈环路的阶段和增益幅度如何? 不确定当前设计是否存在稳定性问题。您是否可以帮助模拟?
  2. 如有必要,如果稳定性或相位差不好,您是否可以帮助优化零件选择?
  3. 由于拟使用钽,必须达到何种 ESR 级别? 如果钽和 MLCC 平行以保证低波纹电压,两个电容器是否都需要电容?

非常感谢您的帮助,如果需要更多信息,请告诉我。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    感谢您的帮助。 请看下面我的答复。

    1. 变频器反馈环路的阶段和增益幅度如何? 不确定当前设计是否存在稳定性问题。您是否可以帮助模拟?

    [WW]我可以使用 TPS61020进行模拟,库中没有 TPS61028型号。 我还在检查 TPS61028样本在实验室中是否可用。

    1. 如有必要,如果稳定性或相位差不好,您是否可以帮助优化零件选择?

    我建议您使用容量为47-100uF 且 ESR 大于30m 的散装电容器。 建议将2.2uF 陶瓷电容器放置在靠近 IC 的位置,以最大程度地减少开关应力和噪音。 我认为7欧姆在这方面不是很好,因为这太大,导致电容器在较高频率区域无效。

    1. 由于拟使用钽,必须达到何种 ESR 级别? 如果钽和 MLCC 平行以保证低波纹电压,两个电容器是否都需要电容?

    [WW]30mOhm 正常,我之前用 TPS61020和100mohm 进行了测试,它也可以工作。 电容范围在47uF 和100uF 之间。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以帮助使用 TPS61020模拟(TINA 或 PSPICE)? 关于相距。

    我在 原型上使用了22uF/4ohm ESR 钽和32.4uF MLCC,它在输出电压和波纹方面效果良好。

    那么,您能否帮助检查稳定性所需的 ESR 范围(最小到最大)是多少?

    关于钽电容,请理解列出的建议值,如果钽电容小于47uF,则两个钽+ MLCC 的总电容都高于47uF,问题是什么?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    模型是 PSPICE。 推荐范围为47-100uF/30mOhm。 如果您坚持自己使用电容器配置,我可以进行模拟。 波德图需要根据工作台来完成。 需要一些时间来检查样品的可用性。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,您能帮助检查以下案例的稳定性吗?

    1.10uF  C202 T491A106K016ATAUTO,7欧姆 ESR@250C 100kHz),与一些 MLCC (上图完全为32.4uF)并行  

    2.47uF MLCC 系列,带0.1ohm 电阻器(或根据 您的模拟,更合适的电阻是什么?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我纠正一下。案例2。

    2.47uF MLCC 系列,带有0.1ohm 电阻器(或根据 您的模拟,更合适的电阻是什么?),然后 与一些 MLCC 平行(上图中的完全为32.4uF)

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要针对电流电路进行优化? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦纳豪,您是否可以先帮助运行 PSPICE 模拟以验证稳定性?

    关于波德图解测试,可以在以后进行双重验证。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    我需要一些时间来进行模拟,并将样本应用于工作台测试。 除了我在上面发布的内容,我无法为您提供更多信息。 我将在春节假期后提供反馈。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    非常感谢您的善意帮助。

    我手上有钽电容器,您认为是否有必要让它们运行工作台测试?

    这可能会加快测试速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    您是否有当地的 FAE 来输送电容器?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文浩,如果你不在中国,似乎交付并不方便,是否可以先进行模拟?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peifei,

    我使用 TPS61020 PSPICE 型号的 TPS61028。 该型号可用于模拟 TPS61020,因为它们的电流限制阈值与之不同。  

     请您帮助确认 MLCC 是使用其有效电容还是仅使用额定电容? 下面是您在上面建议的电容器总数。  

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    非常感谢。

    对于 MLCC,额定值正常。

    让我清楚地解释,在您的线路中,C11对1号案例是不必要的。

    案例2,C11将与0.1欧姆电阻器串联。

    让我们看看是否会有一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    两种情况都不稳定。 请参阅随附的报告以供参考。 如果可以,我将使用推荐的电容器进行模拟,以供您参考。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPS61020-Simulation.pptx

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    谢谢你,

    如果 我的电路中保留所有32.4uF MLCC 电容器,请帮助您推荐钽或其他电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    顺便提一下,我已经在 -40C 和85C 下测试了 T491A226K010AT (3.2欧姆 ESR),输出电压5V 始终稳定,波纹非常小(小于10mV)。您还能帮助验证稳定性吗? 不确定模拟是否与测试结果匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    经过几次模拟,我发现 FB 分禾器的电阻将影响回路稳定性。 请参阅数据表中的以下说明。 这表明电阻将影响内部补偿电路。 因此,您是否介意我改变 FB 电阻器的值? 此外,电阻过低,可能会上升有效静态电流。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    我更同意与不断变化的钽电容器相比,电阻变化,在当前设计中   ,使用了32.4uF MLCC 和 T491A226K010AT (3.2欧姆 ESR)。

    如果更换钽电容器 ESR (0.1欧姆到10欧姆),但不改变钽电容,如果稳定性有问题,请尝试调整电阻。让我们尝试使其保持稳定性。

    我不知道为什么测试波形稳定,但模拟似乎不稳定。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    我将在农历新年假期后进行进一步的分析和模拟。  

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    非常感谢。

    我注意到,TI-TINA 工具有 TPS61020平均模块(和模拟示例),也用于交流模拟,不确定它是否也可以与 PSPICE 模拟相比是良好的参考?

    基于我对低温和高温下原型的实验室测试,我的第一个连接电路工作良好,但我只是想确认模拟结果,顺便说一下,更好地了解 TI 部件未来设计的稳定性将是有帮助的?

    让我们在度假后继续前进。

    春假快乐!

    彭格菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    不确定您是否有时间深入调查此问题?

    顺便说一下,关于实际测试,不确定您是否请求样品计划测试?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    很抱歉。 我目前没有机会进行这项测试。 我们会尽快这样做。 谢谢你。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    非常感谢,不确定是否可以在一周内让我们知道结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    很抱歉耽误你的时间。 我现在在实验室中获得了 EVM。 我将使用以下参数进行回路稳定性测试。 希望您能确认。 谢谢!

    示意图:  

    将进行以下更改以使回路稳定:

    将 R240更改为1MEG,R244+R32更改为110k。

    此处使用的输出电容器:  

    陶瓷:10uF/10V/X7R/0805

    钽:C202,更改为15uF/0.1欧姆散装电容器

    有关波德图解测试结果,请参见以下文件。 回路稳定性看起来不错。 如果使用更高的 ESR 电容器,增益裕度将更低。 我推荐使用22uF 的0.1欧姆 ESR,这将提供比我的测试更好的增益裕度结果。  

    e2e.ti.com/.../TPS61020-Stability-test.zip

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    感谢您的测试。

    您能否帮助检查此案例的结果或问题是什么?

    1.负载电流范围50mA 至250mA

    2. R240至100K,R244+R32至11.11k

     3,钽电容器:C202,33uF/0.5欧姆 ESR (TPSB336K016R0350)

    其他 MLCC 不变

    如果发生故障,是否可以更换其它部件,但不能改变电阻?

    彭格菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    TPS61020的环路应与 TPS61028相同。 我认为没有必要像我已经模拟过的那样降低电阻。 电阻降低将导致回路不稳定;

    我需要应用这种钽电容器。  您说可以更换电阻器,但不想更换电容器,为什么您说现在不想更换电阻器? 现在这个循环已经稳定了,请告诉我您想要测试什么?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    组件已经准备就绪,如果必须进行更改,通常更容易找到替代电阻器。

    非常感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    我已从 茄合上电容器(TPSB336K016R0350)。 如果结果出来,将在此处更新。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,韦浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,不确定您是否收到了部件,您能帮您测试吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    我们正在等待慕斯派送包裹。 我正在与这些国家进行核对。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    为了帮助提高效率,我想同时这样做。 我发现该软件包正在等待批准。 如果您在中国,请帮我直接发运帽子。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    我关闭此线程,如果您需要进一步的支持,请创建另一个线程。 谢谢!

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    目前,由于 COVID 原因,这些部件无法发货,在 SH 中发货可能需要几天时间。不确定您是否收到了样品部件,  

    非常感谢。

    此致,

    彭菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    是的,你是对的。 我们现在都在隔离区,不允许户外活动。 我希望在接下来的两周后再去实验室。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    理解,不确定我如何通过您的邮件联系?

    此致,

    彭菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭格菲

    请先联系您的 FAE。 我看到他以前给我发了一封电子邮件。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,非常感谢。