This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:仪表- BQ27531-G1,充电器- BQ24295

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27532-G1, BQ24295, BQ27531-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080670/bq27531-g1-gauge---bq27531-g1-charger---bq24295

部件号:BQ27531-G1
“线程”中讨论的其它部件:BQ24295,BQ27532-G1

我有一个容量为660 mAh 的锂聚合物充电电池。

我可以将此电池与 BQ27531-G1量规和 BQ24295充电器模块一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sibasish,

    如果它们共享所有相同的寄存器和位设置,则应该可以正常工作,但它不是经过官方测试并由量规支持的。 充电器位设置之间可能存在一些小差异,您应该验证这些位是否对您的应用至关重要。

    您应该使用 支持 BQ24295充电器的 www.ti.com/.../BQ27532-G1。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt Keller,

    感谢你的回复。 我已经阅读了 BQ27532-G1数据表。 没有提到的地方,因为它支持锂离子电池。 BQ27531-G1和 BQ27532-G1之间有何区别?

    如何使用锂离子电池(660 mAh 容量)使 BQ27531-G1正常工作。 我必须执行的任何设置?

    此致,

    斯巴西什·帕塔奈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sibasish,

    对我上述帖子的修正:BQ27532-G1支持 BQ2425x 系列充电器,因此可能与 BQ24295不兼容。

    您应该能够在产品页面上看到它确实支持 Lipo 电池。 它们的充电配置文件非常相似。 这两个仪表之间的差异只是写入充电器的寄存器。 这两个寄存器集之间的差异很小。

    您需要更新仪表以使其与电池最佳匹配,根据您的系统,有许多参数需要更新。 您可以使用 TRM 和 https://www.ti.com/lit/pdf/slua544 为您提供指导。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒