This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62171:TPS62171

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62170, TPS62171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080582/tps62171-tps62171

部件号:TPS62171
“线程”中讨论的其它部件:TPS62170

您好,

我正在尝试将我的设计与“Power Designer”解决方案进行比较,但尽管该芯片的输出范围为0.9至6V,但它只接受1.8V 电压,这与我的要求不符。

我做了些什么错了吗?

为什么是权力设计师提供的产品

TPS62171和

TPS62171 Q1?

农药。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    TPS62171是固定1.8V 版本,带有内部反馈,它可以消除2个外部反馈电阻器。 请将 TPS62170用于除1.8V/3.3V/5V 外的其它可调输出电压。

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希