请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS7B82-Q1 “线程: TPS7A66-Q1”中讨论的其它部件
各位专家:
我们的客户打算使用 TPS7B8233QDGNRQ1作为 TPS7A6633的替代产品。
他担心他们有疑问,需要确认接地针脚4,5和6的连接。 根据其设计 ,引脚4和6未连接,但 TPS7B8233QDGNRQ1 需要引脚4和6中的 GND。 引脚4,5和6内部连接方式是否与引脚5的接地端内部连接到引脚4和6? 如果是,这是否意味着只将引脚5连接到 GND 是正常的,而将引脚4和引脚6断开连接?
我们将等待您的确认。 谢谢你。
此致,
杰拉尔德