This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:使用 LM5060驱动双向后向 MOSFET 开关

Guru**** 2505625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082382/lm5060-q1-use-of-lm5060-to-drive-bi-directional-back-to-back-mosfet-switch

部件号:LM5060-Q1
“线程”中讨论的其它部件:LM5060TPS4811-Q1

您好,

我正在设计基于 MOSFET 的双向系列开关(背对背 MOSFET)。 我计划使用 LM5060驱动 MOSFET 返回至背面。 根据我对 VDS 故障感应(感应>输出)的理解,当电流从感应到输出引脚--> VDS 故障状态将满足且保护工作正常,但当电流从输出到感应引脚(感应>输出)--> VDS 将触发故障情况。

LM5060是否用于双向串联开关,电流双向流动? 即充电(输出至)和放电(输出至)。 如果是,请建议如何对两个方向使用 VDS 保护?

如果没有,请向驾驶员推荐具有相似电压级别的双向 MOSFET 开关,以及超过100V 的电压。

请提前感谢。

普拉蒂克·巴哈瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Pratik,

    欢迎使用 E2E!

    LM5060 无法提供双向保护。 目前,我们还没有解决方案。

    请分享最终产品和使用案例详情。

    我们有 TPS4811-Q1驱动器可支持100V,但它也是为正向保护而设计的。

    此致,Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    感谢您的回复。 LM5060是否适用于没有 VDS 保护的双向开关(提供门电压)? 我不想使用 VDS 保护,因为其他电路会触发 OVP 引脚>2V,因此不需要 VDS 保护。   

    我已按照 LM5060数据表的图41连接到公共源配置中的背面 n 通道 MOASFET。 当向 VOUT 提供电压时,我能否使用串联电阻器将引脚连接到公共源端子,以限制流经引脚的电流,并保持浇口电压低?

    有关更多信息和应用,请参阅下面的管理单元:

    请提前感谢。

    普拉蒂克·巴哈瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Pratik,

    是的, LM5060可用作双向开关,输出引脚连接应如图所示进行修改。

    此致,Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Rakesh。