This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:变压器选择

Guru**** 654100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082948/bq79606a-q1-transformer-selection

部件号:BQ79606A-Q1

大家好,我在嘈杂的环境中尝试了很多通信问题。 我有一个96个字符串的电池组,分为4块板(即每个板4个 BQ IC),连接到用于 PMSM 驱动器的逆变器。
电机驱动时,通信中断。 有时,在电动机停止后通信会恢复,有时应重新配置完整的设备堆栈。
我只使用 CAP +扼流圈隔离信号,我的问题是:

变压器应提高通信的稳定性?
在这种情况下,可以使用典型的以太网或 LAN 变压器?
以其他方式应使用哪种变压器?
每个连接之间应使用变压器,还是只应在电池边缘使用变压器?

提前表示感谢,
Ing. 维托里·卢西亚诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luciano,

    是的,变压器通信在嘈杂的环境中具有更好的性能。 我们推荐的变压器值如下:

    是的,通信的每一侧都需要一个变压器。 有关详细信息,请参阅数据表的第9.2.1.2.10节菊花链差动总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我解决了这个问题。