This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53316:高压侧 FET 和 TJ 的过电流限制

Guru**** 2508415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084154/tps53316-overcurrent-limit-on-high-side-fet-and-tj

部件号:TPS53316

你(们)好

您能否提供高侧 FET 与 TJ 的电流过限图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    未为此设备指定此选项。 通常,由于感测 FET 的 RDSon 较高,电流限制会随着温度的升高而降低。  这也与 D/S 值相匹配,D/S 值显示较低 Vout 时的电流限制(效率较低,意味着热损耗较高)。

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    谢谢,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,多莉安·布里莱特·德坎德

    您的图表是低侧 FET 与高侧 FET
      我是否有误解?

    2.是的,我的经验还包括当温度高时限流会降低。 (SENSE RDS (开))

    3.

    我的使用状况是
    VIN=5V
    输出电压=0.95V
    FSW=1.1M Hz

    根据数据表,OCP 约为7.8A
    表中的高压侧 FET 的过流限制=6.1/6.8/7.5A
    评估最低 OCP 6.1/6.8=0.897
    典型值=7.8A
    最小=7.8A*0.897 =6.997A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    1.你是对的,我认为这是同一高端 FET 电流限制的两种不同操作条件。 我的坏了。

    3.我不确定你在这里做的计算是什么(例如  OCP 6.1/6.8=0.897)。 请详细说明。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,多莉安·布里莱特·德坎德

    因为我无法测量很多,所以在我使用的条件下 OCP 的最小值
    但从图6可以知道,典型值大约为7.8A
    在该表中,最小值和典型值=6.1A/6.8A=0.897之间的比例关系
    让我们在我使用的条件下评估 OCP 的最小值
    7.8A * 0.897 = 6.997A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    你可以用这个作为经验法则,我希望这种野生近似值有一些变化。

    谢谢,
    多里安