This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54623:当输入电压线性降下以低于输出电压时

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084223/tps54623-when-the-input-voltage-is-linearly-lowered-to-be-lower-than-the-output-voltage

部件号:TPS54623

您好,

我的客户想在以下情况下使用 TPS54623。

  - VIN = 13V~15.5V,VOUT =固定12V,IOUT = 1A

如果 VIN 电压线性从13V 更改为10.7V,则输出12V 是否也会像输入电压一样线性下降?

如果此类输入电压变化有任何输出电压变化数据,请分享。

谢谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 VIN 电压线性从13V 降至10.7V 时,开始时为数百 mV,12V 输出将保持不变并进行调节。

    然后,在13V 至12V 之间的某个点,占空比将达到最大允许负荷,从该点开始,输出将随着 Vin 下降而线性下降。

    我们没有 任何用于此类输入电压变化的输出电压变化数据可供共享。 我不能准确确定输出在13V 和12V 之间的哪个位置开始下降。

    如果您想知道确切的电压点,您可能可以进行实验,以根据经验找出位置。

    希望这是有道理的。

    此致,

    伊扎克·博卢里安