请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL750M-Q1 大家好,团队
我想通过 TL750M-Q1检查以下项目
电流消耗和静态电流之间有何区别? 一个是60mA,一个是6mA,因为这会对功耗产生很大影响


2. 最大结点温度是多少? 在建议的工作条件下,最大结点温度为125C。 在客户评估中,他们是否应该考虑降额以使最大接线温度更低?
最大结点温度为150C。 当 Tj 介于125C ~ 150C 之间时 IC 会发生什么情况

谢谢,
Ethan