This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL750M-Q1:有关 TL750M-Q1 IQ 和最大 Tj 的问题

Guru**** 2505735 points
Other Parts Discussed in Thread: TL750M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084045/tl750m-q1-questions-on-tl750m-q1-iq-and-max-tj

部件号:TL750M-Q1

大家好,团队

我想通过 TL750M-Q1检查以下项目

电流消耗和静态电流之间有何区别? 一个是60mA,一个是6mA,因为这会对功耗产生很大影响

2. 最大结点温度是多少? 在建议的工作条件下,最大结点温度为125C。 在客户评估中,他们是否应该考虑降额以使最大接线温度更低?

最大结点温度为150C。 当 Tj 介于125C ~ 150C 之间时 IC 会发生什么情况

谢谢,

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan,

              对于此设备,电流消耗相当于静态电流。 如图9所示,静态电流随负载电流增加。 负载电流为750mA 时,IQ 为60mA,负载电流为10mA 时,IQ 为5mA (最大值),但通常约为2.5mA。

              建议的最大接线温度为125ºC º C,相关电气规格将保持此值。 如果在大于150ºC Ω 的 TJ 条件下操作,IC 可能会出现长期的可靠性问题。 当 TJ 介于125ºC Ω 和150ºC Ω 之间时,设备不会出现可靠性问题,但我们无法确定电气规格的值。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特