This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Vin gt 的过电压和过电流保护 IC;10V

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085199/overvoltage-and-overcurrent-protection-ic-for-vin-10v

您好,

我在之前的一封电子邮件中与您的一位同事讨论了我认为它适合我的应用的某个组件, BQ24314C 问题是它只支持 Vin =5V。

我的应用需要接受 Vin =12V 和最小100mA 的电流,我需要该部件的功能;以及负载的过电压和过电流保护。

回答我的问题的人建议我直接向团队咨询,以了解是否有任何现有产品可以满足这些需求。

谢谢