请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程”中讨论的其他部件:BQ25798, BQ40Z50, BQ40Z60大家好,
我有一位客户正在寻找具有集成电池监控功能的充电器 IC (他们希望捕获电池容量(mAh),充电状态(%),运行时间到空(分钟)))。 电源将来自太阳能输入或电池,其充电电流将约为1A。
我建议使用 BQ25798,但它没有他们想要的电池监控功能,您是否有任何其他符合这些要求的设备?
谢谢你。