请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5123-Q1 你(们)好
建议 在8V ~13V 至15V 10A 输入电压下使用,升压 IC
LM5123是否正常或有其他建议
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
建议 在8V ~13V 至15V 10A 输入电压下使用,升压 IC
LM5123是否正常或有其他建议
谢谢你
加雷斯,你好
请查看以下参考设计:
https://www.ti.com/tool/PMP9595
您可以考虑对其进行修改以满足输出负载条件。
此致,
理查德