请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS43000 您好,
你好。 客户 的问题是关于 TPS43000PW。 针脚 SWP 上的绝对最大额定值表示在接地和 VIN 之间,但图8显示了一种按次配置,即 SWP 在接地至(接地- VIN)以下的位置行驶。 SWP 的实际限制是什么?图8是监督? 请给出建议。 非常感谢。
此致,
雷文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
你好。 客户 的问题是关于 TPS43000PW。 针脚 SWP 上的绝对最大额定值表示在接地和 VIN 之间,但图8显示了一种按次配置,即 SWP 在接地至(接地- VIN)以下的位置行驶。 SWP 的实际限制是什么?图8是监督? 请给出建议。 非常感谢。
此致,
雷文森特
雷·文森特,您好!
感谢你的提问。
正如您已经正确提及的那样,SWP 引脚的最大额定值范围为-0.3V 至 VIN+0.3V。
考虑到图8中的示例 SEPIC,SWP 电压不应降至负电压值,因为二极管从接地连接到针脚, 从而防止负电压。
如果您对最高评级不确定,我建议您始终使用规格给出的最大值,因为 所展示的设计只是示例。
我希望这有助于回答您的问题。
此致,
尼克拉斯