This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43000:实际限值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083232/tps43000-real-limit

部件号:TPS43000

您好,

你好。 客户 的问题是关于 TPS43000PW。 针脚 SWP 上的绝对最大额定值表示在接地和 VIN 之间,但图8显示了一种按次配置,即 SWP 在接地至(接地- VIN)以下的位置行驶。 SWP 的实际限制是什么?图8是监督? 请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特,您好!

    感谢你的提问。

    正如您已经正确提及的那样,SWP 引脚的最大额定值范围为-0.3V 至 VIN+0.3V。
    考虑到图8中的示例 SEPIC,SWP 电压不应降至负电压值,因为二极管从接地连接到针脚, 从而防止负电压。

    如果您对最高评级不确定,我建议您始终使用规格给出的最大值,因为 所展示的设计只是示例。

    我希望这有助于回答您的问题。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特,您好!

    由于没有其他答案,我认为问题已经解决,我将结束这条线程。
    如果您有任何后续问题,请在下面发表意见,我们将尽力为您提供帮助。

    此致,
    尼克拉斯