This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A:MPN 的模具模芯差异:同一批次上的 UC1843AMDREP。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085678/uc1843a-discrepancy-in-mold-die-for-mpn-uc1843amdrep-on-the-same-lot

部件号:UC1843A
“线程:测试”中讨论的其它部件

在对5批 TI MPN 样本(UC1843AMDREP)执行 DPA 的过程中,我们测试供应商最近的发现表明部件的设计有所不同(至少与部件底部的标记不同),请参见下文。 底模芯的变化是否表明该部件来自不同批次,假冒或其他产品? 这些零件是从 Digi Key 购买的,带有一致性证书,并验证它们都是来自同一批产品。 下面显示了5个样本部分的顶部和底部的图像。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好,

    我需要质量团队的帮助来解决这一问题。  我现在向他们发送这些信息。  我将在2-3天内通过这条线再次与您联系。

    谢谢,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas,您好!

    我的质量团队表示,这些底部编号/标记与包装成型过程中“跟踪”的部件位置相对应。  不同的切酶  可能有不同的标记,具体取决于追踪制造商。  因此,在这种情况下,圆圈部件的模制方式与其他4的模制方式不同。  如果您查看较大的零件样本,我们预计会看到更多的零件标记为相关零件。  根据批号,所有这些都来自同一批次。

    如果 您仔细观察,问题部件的跟踪位置就在中心左侧:“K40490”。

    这些部件是真实的,可以放心使用。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好,  

    感谢您及时跟进。 我们已经在 Digi Key 提供的同一片切丝锥上目视检查了100件零件的整个批次,根据 Digi Key 提供的纸质工作,我们从同一批次和日期代码中考虑了这些零件。 其余95个零件中,44个零件有00X00格式的追截,51个零件有圈式追截。 我的问题是,如果这批零件有不同的切合物,可以从同一批零件中考虑吗?

    请告知:

    尼克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好,

     一个“批次”是基于同时通过硅制造过程的相同“晶片集”。  此外,晶片制造商也需要提供相同的“母批”。   一组晶片可能会产生10千个死亡,甚至更多。

    为了加快生产速度,机械注塑流程是并行完成的,但同时完成。  同一批次的模具可以机械地分离为不同的切合。  这会导致不同的底部标记。  注塑后,零件将大量进入最终测试/修整,顶部标记(批号)和包装。

    内部冲模来自同一组晶片,并一起处理,这对于确定批次标记最为关键。

    我希望这一点是明确的。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 信息量很大 感谢快速回答,我 没有其他问题。