请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PTH04070W “线程”中讨论的其它部件:TPS82085, TPSM82813, TPSM82823
大家好,团队
客户询问您对以下设计的看法。 这 将使用 PTH04070将5 V 转换为1 V。请参阅下面的示意图并查看是否正常。
对输出电容器有何评论? VoAdjust 电阻器设置为84.5 k,如数据表中所述。
您可以查看下面的示意图吗?
谢谢你
此致,
马文