This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:REF102BU

Guru**** 2504475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086599/ref102-ref102bu

部件号:REF102

需要逻辑级别,VIHmin,VIHmax,VOHmin,VOHmax,VILmin, VILmax,VOLmin,VOLmax,IIHmin,IIHmax, IILmin,IIHmax,IOHmin,IOHmax,IOLmin, IOLmax 值。 请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉克什米  

    它产生模拟电压。 请将其视为恒定电压,以供数据转换器参考。  

    输入电压应介于11.4V 至36V 之间。  在室温下,其输出电压从9.995 V 到10.005 V 不等,其温度变化为5ppm /C。  它可以提供10mA 最大电流。  

    此致

    Trailokya