“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,
我的客户对 TPS54310 SS 功能有一些疑问。
他们现在使用2台 TPS54310s,用于1.5V 输出和3.3V 输出。
他们必须设计出能够以高于3.3VOUT 的速度启动1.5VOUT,但希望尽可能缩短启动时间间隔,然后在1.5V 和3.3V 之间启动。
1)
它们在配置了1.5VOUT 的设备和配置了3.3VOUT 的设备的 SS/EN 引脚上放置了相同的0.022uF。
然后,配置了1.5VOUT 的 SS 引脚充电速度比配置了3.3VOUT 的设备快。
他们想知道原因。 在测试中,他们没有在同一台设备上测试1.5VOUT 和3.3VOUT 配置。
所以我认为充电速度差是由件到件的变化引起的。
他们的问题是 VOUT 电压设置是否会影响 SS 引脚充电速度(=充电电流)?
2)
数据表将“充电电流,SS/ENA”指定为3 ~ 8uA。
这种变化的大部分是由件到件的变化引起的吗?
现在,他们希望温度,VOUT,VIN 或其他参数对这种变化有何影响。
3)
数据表指定以下公式来计算延迟和斜坡。
TD = C (SS) x 1.2V/5uA
T (SS)= C (SS) x 0.7V/5uA
是否有任何其他可能影响 TD 和 T(SS)的参数?
此致,
奥巴