This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A28:在3.3V 电源条件下使用

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A28, TPS548A28, TPS548A28EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087024/tpsm8a28-using-under-3-3v-power-supply-condition

部件号:TPSM8A28
“线程”中讨论的其它部件: TPS548A28TPS548A28EVM

大家好,团队

我的客户希望在 其系统中将 TPSM8A28用作3.3V 电源输入条件。 您是否认为使用案例存在任何风险?
我无法在工作台上检查它,因为它仅支持4.0V~电源。

这是我客户的用例
[要求]
输入:3.3V +/- 5%
输出:1.0V
-输出电流:10A

此致,

尾川高桥