请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:bq27541-V200 “线程:GPCCHEM”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户收到了 GPCCHEM 的 GPC_report。
https://www.ti.com/tool/GPCCHEM
我可以提出以下问题吗?
1)
报告显示偏差为1.17%。 它的价值是否合理?
>最佳化学 ID:2483最佳化学 ID 最大偏差,%:1.17
e2e.ti.com/.../1057.GPC_5F00_report.txt
2)
他用4040mAh 电池获得了数据,但似乎建议 使用化学品 ID :2483是3000mAh。
这一切都好吗?
我想问一下这件事,以防万一。
此致,
雅丽塔