各位成员:
我们在设计中使用了 UCC28742,我们遇到了一个问题。 我们在 循环调节器中使用了 TLP181和 LM4041。 我会插入一些照片 ,让问题更容易理解。
探头的放置方式如下图所示:
·黄色--> FB 引脚 ·绿色-->输出电压 ·紫色-->参考输入
如您所见,黄色探针表明,在启动芯片 PS 时,大约3毫秒内,FB 似乎被 UCC28742内部接地。对吗? 这种行为会使输出电压上升到5V,对负载可能会造成危险。
如果有人能帮助我理解发生这种情况的原因,我将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位成员:
我们在设计中使用了 UCC28742,我们遇到了一个问题。 我们在 循环调节器中使用了 TLP181和 LM4041。 我会插入一些照片 ,让问题更容易理解。
探头的放置方式如下图所示:
·黄色--> FB 引脚 ·绿色-->输出电压 ·紫色-->参考输入
如您所见,黄色探针表明,在启动芯片 PS 时,大约3毫秒内,FB 似乎被 UCC28742内部接地。对吗? 这种行为会使输出电压上升到5V,对负载可能会造成危险。
如果有人能帮助我理解发生这种情况的原因,我将不胜感激。
您好,Farzaneh,
感谢您对 UCC28742回扫控制器的关注。
UCC28742中没有用于启动前接地 FB 输入的功能。 黄色波形低是因为光耦合器未被驱动,而 R68将 FB 拉低。 我认为黄色波形在~3毫秒内保持较低状态,因为 LM4041分流调节器要在这段时间内正常工作。 (我假设原理图中的 AS431A 调节器被 LM4041取代。)
紫色波形是分流调节器的参考引脚,在 LM4041中应为1.224V,但在启动时,此电压最高可达2.3V,然后调节器开始将该参考重新拉回到技术指标中。 请调查 LM4041的偏压情况以改善其启动操作。
此致,
乌尔里希
您好,Farzaneh,
据我所知,控制器内部的 FB 没有主动下拉功能。 我将进一步检查以验证这一点,但 可能需要一天或两天的时间才能从我们的设计团队那里得到回复。
同时,我认为 FB 的电流低达3毫秒,因为光耦合器在 Vout 接近5V 之前不会驱动任何电流。 我建议通过探测 AZ431 (引脚2)上的阴极电压来验证这一点,以查看它是否保持在高电压(磁道输出上升)到5V,然后在3毫秒后突然下降到低电压。
当引脚2高时,无电流通过光电耦合器驱动,FB 保持低电流。 当针脚2下降到低位时,将驱动大量光电电流,FB 电压将跳转,如图所示。
这就是我认为正在发生的事情。 我希望你们能检查一下。
此致,
乌尔里希
您好,Farzaneh,
我有点困惑。 紫色迹线似乎是分流调节器的参考引脚(位于~1.24V 位置)。 看起来黄色迹线可能是电脑控制器的阴极电压。 我认为蓝色轨迹是 Vout。 如果我认为有问题,请纠正我的错误。 我建议电压节点颜色在不同范围捕获之间保持一致,并将输出电压,阴极电压和参考电压设置为1V/div,所有 0V 电平都设置在同一条水平线上。 这样可以更轻松地在迹线之间进行缩放并显示更多细节。
无论如何,261欧姆 似乎不在该电阻器功能的典型值范围内。 R71可能也很低。 R71的尺寸可在光耦合器切断时(在最大输出功率下)为分流调节器提供最小电流。 AZ431只需要最大80uA 才能正常工作。 当二极管 VF < 0.5V 时,光电耦合器通常被切断,因此最小电压为0.5V/681R = 734uA。 我建议将此电流降至大约100uA,因此0.5V/100uA = 5kR,例如 R70可以是5.1kR。
在 R70 = 5.1K 的情况下,R71可以升高到较高的值,并且仍然为 CTR 提供足够的二极管电流至输出集电极电流。 UCC28742的 FB 电流范围从满载时的0uA 到空载时的~26uA。 在该电流下,VFB =~1V,因此 R68电流= 1V/4kR = 250uA。 发射器总电流= 26+250=276uA。 尽管 uA 级的 CTR 低,但在无负载情况下调节电流不需要太多二极管电流。
我发现 TLP181是一个过时的耦合器。 TLP183是一种可能的替代产品,或 TLP383在二极管电流较低时具有较高的 CTR (当然也可以是其它设备)。 根据数据表, TLP181在276uA 时的 CTR 范围为40%至100%,然后 LED 电流必须至少为690uA (通过 LED)。 在该电流下,VF 为~0.95V,因此 R70电流为186uA。 R71总电流为690+186 = 876uA。 如果最小分流电压=~1.3Vka,则在 R71上,5V 输出- 1.2Vf - 1.3Vka = 2.5V,因此 R71最大值= 2.5V/880uA = 2.84kR。 在使用这些值之前,需要验证本示例计算中所做的假设,但这是流程的一部分。
此致,
乌尔里希