“线程”中讨论的其它部件:TPS22992, BQ24079T
您好,
我使用 BQ24072TRGTR 电池充电器 IC 为我的锂离子电池充电3.7V,6000mAh。 电池将为负载供电(升压转换器将电压升至5V 以为 Rasberry PI 4b 供电)。 燃油表将监控蓄电池的燃油。 BQ24072TRGTR 的输入引脚将通过 USB 获得5V 电压。 BQ24072TRGTR 将仅用于为蓄电池充电,而不为负载提供电源。 在我的项目范围内,我想添加一种切换方法,在通过 USB 充电时,电池不会产生负载。 相比之下,当电池处于未插电状态(不通过 USB 充电)时,负载将从电池中消耗。 我当时认为 TPS22992可能起作用? 但不确定如何连接 TPS22992的引脚以正常工作。
如果有任何帮助或建议,我们将不胜感激,
谢谢你,
安德烈斯