各位专家:
外部 电流限值精度的注释如下。

我知道,当电流限制设置为2A 时,当电流超过3A 时,这种准确度是有保证的。 3A 以下的外部电流限值准确度是多少?
此致,
Uchikoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
外部 电流限值精度的注释如下。

我知道,当电流限制设置为2A 时,当电流超过3A 时,这种准确度是有保证的。 3A 以下的外部电流限值准确度是多少?
此致,
Uchikoshi
您好,Uchikosi-san,
让我澄清一下。 因此,对于设定为2A 的电流限值,假设满足过载条件,准确度为15%,范围为1.7至2.3A。 但是,假设电流达到过载条件,即电流限制设置的1.5倍。 这意味着当负载电流至少为3A 时,电流限制将开始根据计算将电流限制为1.7A 至2.3A。 如果负载电流小于3A (例如电流蠕变),则不能保证精度。 请告诉我这对您是否有意义。
此致,
爱知
您好,Uchikosi-san,
长时间在电流限制下运行(即使在低电流限制设置中)仍可能导致热关闭,因为电流限制下的 RDSon 过高。 如果客户预期额定电流可以高达4A,则最好将电流限制设置为4A,这样电流限制不会过早触发。 例如,电流限制设置为4A,电流限制将在6A 触发,然后限制为4A。 在6A 瞬态期间,它不应导致热量问题(瞬态热阻抗更小)。
请告诉我这对您是否有意义。
此致,
爱知