This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:CSS 浮动的副作用

Guru**** 2506465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086586/lmr14020-side-effect-of-css-floating

部件号:LMR14020

尊敬的团队:  

我的客户希望了解软启动端口处于浮动状态时的副作用。

事实上,他们在 SS 端口上连接了 CSS,但 CSS 未连接 GND。 是否有副作用?  

1.在这种情况下,LMR14020是否正常启动? ,LMR14020是否有内部软启动时间?  

2. 此状态是否会因涌入电流或其他原因导致 LMR14020损坏?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,

    1. 如果零件有 SS 引脚输出,则没有内部软启动时间,如果 CSS 浮动,软启动时间几乎为零。由于输出电流能力有限,输出电压无法跟踪 CSS 电压,因此转换器可能无法正常启动。  

    在这种状态下,LMR14020可能卡在过电流保护模式下,如果 LMR14020在高 Vin 条件下开始工作,浪涌电流也可能对其他系统设备(如快速保险丝)造成风险。

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy,  

    我对软启动波形和正常启动之间的关系感到困惑。 很抱歉,请查看下面的问题,并告诉我您的意见。   

    [引用 userid="151599" url="~ë/support/power -management/f/power -management-forum/1086586/lmr14020-Side-effect-of CSS 浮控/4022925#4022925]1。 如果部件的 SS 引脚超时,内部无软启动时间,原因是 CSS 电压转换器无法正常运行,因为零电流启动能力不受限。]

    -启动期间,CSS 电压是否用作参考电压? 我知道如果 CSS 被浮动,软时间为零,但我不理解没有启动的原因。 请再次解释您的评论:“由于输出电流能力有限,输出电压盖电压无法跟踪 CSS 电压”  

    -如果 LMR14020是空载条件, 它是否可以正常启动?

    [引用 userid="151599" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1086586/lmr14020-Side-effect-of CSS 浮点/4022925#4022925]2. 在这种状态下,LMR14020可能卡在过电流保护模式下,如果 LMR14020在高 Vin 条件下开始工作,浪涌电流也可能对其他系统设备(如快速保险丝)造成风险。[/quot]

    -如果在启动期间 LMR14020未处于过电流保护模式,它是否可以正常启动?

    - LMR14020的过电流限制为典型值3.2A (高侧 MOSFET)。 启动期间是否会发生变化?  

    如果可能,您是否会共享有关 VFB,VSS,误差放大器输出和切换波形之间关系的文档?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,

    1.是的,启动期间,CSS 电压用作参考电压,直至其超过0.75V。

    2.如果 CSS 浮动,SS 引脚电压立即等于内部上拉电压(>1.0V),即使源电流仅为3uA,这会导致软启动时间几乎为零

    3.假设 SS 引脚跳至5 us 内的0.75V,Cout 为20uF,Vout = 5V,则需要20A 才能在5 us 内为20uF 充电,这将导致过电流保护

    4.任何工作时间的高侧电流限制为3.2A,包括软启动。

    5.数据表具有典型的软启动波形。

    B R

    安迪

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!  

    感谢您的善意解释。  

    您是否意味着异常启动的原因只是由于 CSS 浮动时启动时间为零而导致电流保护过大?   

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,迪诺…