This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:LM25117示意图

Guru**** 2506365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084150/lm25117-lm25117-schematic

部件号:LM25117

大家好,团队

这两个二极管的用途是什么?为什么它连接到 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    如果输出电压>9V,则 VCC 可能会被输出电压偏置,以节省内部 VCC LDO 的功率损耗,从而降低设备的热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何志安

    VCC 和 HB 引脚之间的二极管如何工作,是否有必要?

    这种二极管的规格要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    您是指二极管 D2吗?

    当高压侧开关打开,开关将等于 VIN,HB 针脚电压为 VIN+VCC 时,这对于阻止高压至关重要

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于 我听说大接线帽可能会导致较大的反向恢复,因此此引导二极管是否有限制或规格

    您在下面评估是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    您是指 D2 Bootstrap 二极管吗?

    额定电压:>1.2*(VIN_max+VCC)

    额定电流:平均>50mA-100mA,峰值1A~2A

    SK32对于 D2来说太大。

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    我指的是 D2。

    1.如果 Vin =24V,(24+7.6)x1.2=40V,这是否意味着 SK32负担不起40V?  

    为什么方程式与 VIN 相关,尽管它只与 VCC 相关

    2. 太大,您是不是指二极管的平均电流额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    D2 20V 额定电压不足,正如我在螺纹中所解释的:

    当高压侧开关打开,开关将等于 VIN,HB 针脚电压为 VIN+VCC 时,这对于阻止高压至关重要

    对于 D2,1A 额定值足够,封装尺寸应尽可能小以减小回路面积。

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    1.1.2方程式中的边距是对的?

    2.环路区域是否与接线帽相关? 它们是一样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的, 它需要1.2倍或更高的利润

    2.接线帽对引导二极管不重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到,

     如果回路面积过大,会影响什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC 为 Cboot 充电时,它可能会产生更高的 EMI 噪声...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,你是指寄生虫 L