请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65217 在不处于充电模式的情况下,我可以使用外部电池充电的功能,并使用外部电池为其他电路供电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Cindy,您好!
感谢您的帮助。 如数据表所述,用于为电池充电和运行系统的输入电源可以是交流适配器或 USB 端口。 系统(vsys 针脚)可以由交流,USB 或电池供电,但电源通道将优先考虑交流输入,而不是 USB 输入,而是两者都优先于电池输入。 仅当交流和 USB 不存在时,电池才可用于为系统供电。 此功能可确保尽可能使用交流电源和 USB 电源以延长电池寿命。
有关详细信息,请参阅数据表中的“电池充电器和电源通道”部分,如果您有其他问题,请告诉我。
谢谢,
Brenda
Cindy,您好!
下图显示了电源通道的建议连接。 这些信息可在浏览报告中找到。
在此,我列出了一些链接,其中除数据表之外,还包含了更多信息,这些信息可在使用 TPS65217进行设计时用作参考。
数据表和其他文档可在 TI.com 产品文件夹中的“技术文档”下找到。
谢谢,
Brenda