线程中讨论的其他部件: AWR1843,
嗨,我使用 AWR1843作为 MCU,并设置 LP8733。
(参见附件中的图1)
此时,我在寄存器中设置了所需的电压,但如何更改寄存器设置?
(我可以用 SDK 编写吗?)
请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Hiroyuki,
我们有 LP8733的配置指南,可在此处获得帮助。 https://www.ti.com/lit/ug/snvu582a/snvu582a.pdf
但是,如果您需要 AWR 通信方面的帮助,我们的雷达团队可以为您提供帮助。
谢谢。
此致,
Tomi Koskela
你好,Hiroyuki,
您可以在<SDK>/packages /ti/drivers/i2c/test 中使用 I2C 测试包。 驱动程序测试包在 I2C_CONTROL 中将 I2C 设置为环回模式。 您可以改为将其设置为 I2C_CMD_ADDR_MODE,然后使用带有 I2C_TRANSFER 的适当事务向 PMIC 读/写数据。
您必须查看 PMIC 的数据表或 TRM 以了解应使用 I2C 事务的详细信息。
此致,
阿亚伊什
你好,谢谢你的回复。
Tomi 教我什么
它是一个名为 I2C_CONTROL (i2cHandle,I2C_CMD_RELoopback,(void *)和 arg)的模块。
将 I2C_CMD_RELoopback 更改为 I2C_CMD_ADDR_MODE
(void *)& arg 在 LP873347RHDT 中更改为要更改的地址。
例如,如果要启动 LP873347,请在数据表7.7中将其设置为地址的0x00。
在这种情况下,用 I2C_CONTROL 设置电压等是否可以设置相同的其他设置?