“线程”中讨论的其它部件:UCD3138
各位专家:
当 FE0超过特定值时,我想使用 DCOMP 进行快速中断,当我尝试启用 IRQ 和 FIQ 时,UCD3138将是砖头。 (不能搜索 device_ID,也不能进入 ROM 模式。)
以下代码是否有任何问题? 如果我去掉了红色的部分,那么运行起来还可以。 我尝试获得 FULTMUXINTSTAT,它显示所有零,所以我认为它不会滞留在无限中断服务例程中。
——您能否告诉我如何正确启用 DCOMP 快速中断? 或者,是否有任何文档(应用说明)正在使用 DCOMP 触发快速中断? 请帮帮我。 谢谢你。