主题: LM5156H-Q1中讨论的其它部件
你(们)好
在我测试LM5156HEVM-FLY时,我有一个问题。
1.我检查并测试了EVM,但它与我认为的有所不同。 VSW最初为Vin + VOR (反射输出电压)+ V泄漏。 计算值为24 (输入电压)+ 5 (输出电压)+积电流。 但测试值太高。 例如,FET的电压显示VSW,最大值= 74V。 正确吗? 或者为什么显示此值?
2.LM5156H-Q1 的数据表中有关反向拓扑的信息较少(我理解它主要用于升压。 对于回扫设计,我是否可以在数据表中将相同的公式应用到回扫? (如占空比,输出电压… 可能是我知道的不同方程式)
请告诉我设计指南。