This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2518万-Q1:输出持续对地短路

Guru**** 2797205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089228/tps92518-q1-sustained-short-to-ground-on-the-output

部件号:TPS9.2518万-Q1
主题 :TPS9.2518万中讨论的其他部件

大家好,

当输出对地短路时,TPS9.2518万-Q1的行为是什么?它是否可以无限期地持续下去而不会损坏器件?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared,

    TPS9.2518万是一个电流源,可以无限期地进入连续短路。 设备的关闭时间与输出电压成反比。 在输出0V (或接近0V)期间,断开时间可能会变得很长。 这是需要设置最大关闭时间的地方。  应在降压以合理频率运行的情况下使用它。 数据表的8.3 3部分显示了称为分流FET调光的操作,这是指短路输出操作。

    -Summeet