This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:已启用放电流&'P'

Guru**** 1086020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088793/tps7a11-discharge-current-enabled-p

部件号:TPS7A11
主题 :TPS7.4701万中讨论的其它部件

大家好,

我收到了TPS7A1110PDRVT部件。 P表示激活的放电电路已启用。 查看TPS7A11部件的订购信息,似乎只能获得P版本? 您能否检查没有P的版本是否“特殊”(不是卷部分),并检查是否完全可用?  

此致,

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,RJ,  

    遗憾的是,TPS7A11没有非P版本。 TPS7.4701万DRCT (可调整)是一个部分相似的部件,它也具有相同的NMOS类型和偏置轨,并且能够降低至0.8V。 没有可用的电流,但根据TI商店的信息,2022年4月24日这一周的电流似乎更多。  

    希望这能有所帮助!  

    McKyla

      TPS7A11 TPS7.4701万
    AEC Q100
    输出选项 固定输出 可调输出
    输出电流(最大值)(A) 0.5 0.5
    VIN (最大值)(V) 3.3 5.5
    VIN (最小值)(V) 0.75 0.8
    输出电压(最大)(V) 3. 3.6
    输出电压(最小值)(V) 0.5 0.8
    固定输出选项(V) 0.6 ,0.75 ,0.8 ,0.9 ,1, 1.05 ,1.1 ,1.2 ,1.5 ,1.8 , 2.5 ,2.8 ,3.
    启用 是的 是的
    电源正常 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 37. 27.
    噪声(uVrms) 93.9 20.
    精确度(%) 1.5
    VDO (典型)(mV) 130 50岁
    IQ (典型值)(mA) 0.0016 1.
    热阻 θJA (°C/W) 77.3 42.
    最小包装面积(mm2) 0.8814 9.
    包装类型 DSBGA,WSON VSON