请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.591万 主题中讨论的其他部件:AM3354,AM3517
您好,专家,
我的客户使用 带有 BOOT0=0,BOOT0=0配置的TPS6.591万A3A1为AM3354通电,他们发现AM3354损坏,尽管他们没有捕获任何波形。
1.您是否对使用此TPS6.591万序列设置时AM3354为何受损有一些见解? 或者,请告诉我您需要哪些信息才能找到损坏原因。
2.您建议客户使用哪些TPS6.591万序列设置来启动AM3354?
2.它表示TPS6.591万可以在数据表中支持3个序列,但是 ,对于BOOT0=1, BOOT0=0设置,没有详细的序列和计时说明。 客户发现他们可以使用此设置安全地为AM3354和DDR内存加电。 您能否提供 BOOT0=1, BOOT0=0设置的详细顺序和计时说明?
此致,
Jared。