This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.589万:无法设置最大充电电流

Guru**** 1867270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089912/bq25890-not-able-to-set-the-maximum-charging-current

部件号:BQ2.589万

 我正在使用5V/6A USB C型壁式适配器作为输入电源。

 我通过REG00将最大输入电流(Ilim)设置为2.5 A。

 充电电流限制 I通过REG04设置为5A。

 我使用的是1.1万mA锂离子电池,充满电需要6小时。

请帮我设置最大电流吗?

谢谢

Pandian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pandian:  

    REG04位[6:0]是您设置所需快速充电电流的方式,即设备在充电周期的CC (恒定电流)部分尝试充电的电流。 数据表提到开机时的默认快速充电电流以及设备处于默认模式时的默认快速充电电流为2 A  

    请注意,该设备上有各种功能可能会导致IC以低于ICHG设置的电流为电池充电。 例如DPM模式(动态电源管理)。 有关DPM的信息位于数据表的9.2 .6.2 部分。

    此致,

    Garrett